This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299设计问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704555/ads1299-ads1299-design-issue

器件型号:ADS1299

ADS1299的38引脚是否必须连接到 MCU?

ADS1299 43引脚,中,了两种运行模式?是否使用 CS、SCLK、DIN 和 DOUT 可被实现如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周梁淑怡您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    PIN38是 START 引脚、如果您希望通过 MCU 控制器件运行、则应将其连接至 MCU。 如果您只是希望器件始终处于激活状态、则可以将 START 引脚连接到 DVDD。 我建议使用 MCU 来控制 PIN38。

    PIN43是 DOUT 引脚。 有连续或单次模式可用于从器件读取数据、数据表中对这些模式进行了详细讨论。 CS、SCLK、DIN 和 DOUT 都将连接到 MCU。 您对这些引脚是否有具体的问题?