请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5400 我正在尝试确定未通电的 ADS5400的最大允许时钟输入信号。 换句话说、在上电之前是否可以应用差分时钟?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
绝对最大规格不涉及断电问题、与断电情况无关。 例如、该规范规定连接到 GND 的最小时钟为0.5至4.5。 显然、在器件关闭且没有任何驱动器件的情况下、无法满足这一要求。 在大多数情况下、这些规格是用 w.r.t 编写的 VDD 本身。 在 A/D 情况下、它们假定已加电并且处于特定的限制范围内。
然后、对于两个时钟引脚之间的直流电压、第二个要求必须至少为2V、最大为3V。 我完全不理解这个。 时钟信号由交流耦合 平衡-非平衡变压器驱动。 我希望引脚之间的直流电压为0V。
CLKINP、CLKINN 至 GND (2)引脚和接地之间的电压差为0.5 4.5 V
持续交流信号电压差为1.1 3.9 V
引脚间的 CLKINP 至 CLKINN (2)、通用
输入模式下的输出电压
查尔斯