This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:DAC 8742HEVM 软件安装

Guru**** 2919230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, LAUNCHXL-CC2640R2, USB2ANY, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716740/dac8760evm-dac-8742hevm-software-installation

器件型号:DAC8760EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8742HLAUNCHXL-CC2640R2USB2ANYCC2640R2F

大家好、我对程序的截屏有问题、Windows 没有完全截屏、还有一些隐藏区域。 如何解决此问题?

谢谢、

Renato Luciano Ros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    我无法根据您的描述理解该问题。 您能否提供问题的更多详细信息和屏幕截图?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、  

    主要问题是、我无法最大化 EVM 软件屏幕。  因此、我看不到屏幕底部的内容、即屏幕的100%不显示。最大化屏幕的按钮未激活。

    我是否需要更改显示分辨率?  还是进行一些软件更新?

    我目前无法发送屏幕副本、只能稍后发送。

    谢谢、

    Renato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    似乎已禁用最大化按钮、GUI 大小似乎固定。 我以前没有看到过这个问题。 您是否正在使用低分辨率显示器? 一个尝试的方法是在程序文件(DAC8742H EVM.exe)中找到 DAC8742H 的可执行文件并更改兼容性选项卡下的设置。 我不确定这将解决该问题、但有一些与调节和分辨率相关的设置。 如您所建议、您还可以尝试更改显示分辨率/设置。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t Garret,我没有用尖叫声解决问题, 但这并没有阻止我进行测试。 我有两个 DAC8742H EVM、我使用环回测试了每个 EVM、运行良好。 当我n´t 两个 EVM 时、每一个都在计算机中、为了测试 HART 通信、它没有工作。 测试这两个 EVM 之间 HART 通信的正确方法是如何的? 我想通过 DAC8742H 上的 UART 连接 LAUNCHXL-CC2640R2、通过 HART 连接到通过 HART 发送数据的工业传感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    屏幕问题似乎是显示设置或分辨率问题。 要测试两个 DAC8742H EVM 之间的通信、请将发送 EVM 的 MODOUT 连接到接收 EVM 的 Modin。 一个重要的注意事项是、如果尝试启动 EVM GUI 软件的两个实例、则必须使用两台单独的计算机、否则会发生错误。 为了与传感器发送器器件通信、Modin 和 MODOUT 将耦合到负载电阻器的高侧。 我在下面链接了一个博客、展示了如何在输入模块上实现 HART。 如果您有其他问题、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/04/02/how-to-hart-enable-your-analogue-input-module

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我n´t 你说的那样进行连接、但它没有工作。 单个 EVM 可与环回配合使用! 我正在尝试连接两个 EVM 以模拟 HART 通信、您能给我更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    您是否还可以提供有关如何连接它们的详细信息、或许是一个图? 您在 EVM GUI 中使用的软件设置是什么? EVM 上的所有跳线是否都处于其默认位置?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Garrett、我们像上一个文档中的图中所示那样连接 EVM、MOD OUT 和 MOD IN 与250欧姆负载电阻器的高侧耦合。 我们在 EVM 的端子上插入了电阻器、并通过两根导线连接了 EVM。 GUI 可针对 UART、HART 进行配置、高级配置的两个框均已打开。 跳线处于其默认位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    我将使用两个 EVM 来复制您的设置、并查看是否可以使其正常工作。 我将告诉您结果。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    我使用两台 PC 和两台 EVM 复制了您的设置。 EVM 软件似乎存在时序/软件问题。 我能够通过 UART 传输数据、但在 TX EVM 上单击 Generate WRITE (生成写入)和在 RX EVM 上单击 Generate read (生成读取)之间的时序必须是特定的。 我使用 SPI 模式取得了更大的成功、该模式在两个 EVM 之间运行良好。 EVM 主要用于验证 HART 物理层、不会与其他 HART 器件进行广泛通信。 主要限制是由于 USB2ANY 软件时序。 如果您使用 EVM 与其他器件进行通信、我建议使用 MSP launchpad 等 MCU 来控制 UART 通信。 这应该非常容易以代码方式完成。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我有一个 CC2640R2F 开发套件通过 UART 与 EVM8742通信。 通信的工作方式就像一种魅力。 但是、我对 EVM8742环回模式的行为有疑问。  
    根据测试通信、我将写入一些字节以在真实环境中模拟命令。 下面是 UART 端口写入的字节序列:0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x02 0x00 0x00。
    在某些测试中、EVM 中的 UART OUT 引脚中包含所有字节、但在某些测试中、第一个字节会丢失。 这不是定期发生的。 请查看下面的图片、以验证这种陌生人的行为。
    第一个字节丢失
    image.png
      
    所有字节都正常
    image.png
    我看到、当第一个字节丢失时、载波检测信号需要更多的时间在高电平中进行三角波。 请参见以下图片:
    第一个字节丢失
    image.png
    所有字节都正常
    image.png
    我想知道为什么会发生这种行为。  恐怕调制器会丢失第一个字节、但我不知道如何解决这个问题。
    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    我认为您的图片连接不正确。 是否可以重新连接它们?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garretti!

    请忽略该消息、我们已将其与 Promag 传感器配合使用。 HART 通信正常。

    谢谢!