This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:电源范围+VA 和+VBD

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721167/ads7951-supply-range-va-and-vbd

器件型号:ADS7951

大家好、

在考虑数据表修订版 B 时、我们在产品中设计了 ads7951。 现在、数据表已更新为修订版 C、并且随着更改、我们通知现在 VBD 的电压范围 已从 VBD = 1.7V 更改为5.25V、更改为 VBD = 1.7V 至+VA。 我们目前在设计中使用+VA = 2.7V 和+VBD = 2.8V。  

100mV 的差值是否是转换器功能中的问题?

此致、

Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,亚历山德鲁

    很抱歉耽误你的回答。

    VBD 的电压范围从 VBD = 1.7V 更改为5.25V、再更改为 VBD = 1.7V 至+VA、以更好地反映器件数据表第10页中提到的器件建议运行条件。 Rev. B 和 Rev. C 具有相同的建议运行条件。 (VBD = 1.7V 最小值至 VA+最大值)

    我们可以尝试在结束时复制您的使用案例 VA=2.7V 和 VBD=2.8V、并在几天内返回给您。 但我们建议保持在数据表建议的工作条件内。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢你的答复。 我犯了一个错误、我们看到的差异是修订版 A 之间的差异? (2010年1月)和数据表修订版 C。  

    此致、

    亚历山德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,亚历山德鲁

    我能够在单个器件上复制您的用例。 该器件能够进行采样和转换、但无法在器件/温度/电压条件下保证这一点。

    根据设计、器件性能参数仅在 VBD+<= VA+时得到保证。 因此、建议保持在数据表建议的工作条件范围内。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet、

    您能否更具体地介绍上述变量。

    我们的电压如下:VBD+= 2.85V、VA+=2.7V。 这些电压是恒定的、因此我们不会期望它们发生变化。
    我们的额定温度范围为5 - 45°C

    我们是否希望在该温度范围内出现问题? 该行为看起来是什么样子的?
    1.无数据覆盖,例如平坦线
    2.损坏的数据,例如不稳定的值
    3.器件在 SPI 总线上无响应
    4.电源闩锁导致功耗升高
    等等

    如果您能提供更多信息、我们将不胜感激。

    此致
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我与设计团队进行了检查、器件应能够针对您的用例进行采样和转换(VBD = 2.85V、VA = 2.7V)。 对于您的应用所提到的测试条件、我们希望器件能够正常工作。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet、

    感谢您确认我们的申请将正常运行。 在最终审核期间、审核者再次提出了 TI 为何首先更改规范的问题? 您能否告诉我们、在原始规格条件下、现场发生了什么情况? 您之前的解释"更好地反映器件建议的运行条件"相当含糊。

    此致
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    我们已将此器件修订版 B 中 VBD 的建议运行条件从[1.65V 至5.25V]更改为[1.65V 至 VA+]。 我们在修订版 C 中所做的更改主要是为了在整个数据表中实现一致性。

    要回答您的问题、在此器件中、VB 电源必须小于 VA + 0.3V。 当 VBD > VA + 0.3V 时、可能会看到 VBD 电源的泄漏电流增加。

    在您的用例中、VB (2.85V)< VA (2.7V)+ 0。 3V 时、我们希望器件正常工作。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet、

    感谢您的解释。 现在、我们已经清楚了可能发生的情况以及您更改规格的原因。

    此致、
    Alex