This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:正在连接到 LabVIEW?

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720419/fdc2114evm-connecting-to-labview

器件型号:FDC2114EVM

我想将 FDC2114EVM 的输出连接到 LabVIEW。  我是否有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    EVM 通过 USB 连接使用 COM 端口与 GUI 进行通信。 LabVIEW 可连接到 COM 端口、因此可与 EVM 进行通信。 我将查看是否可以找到所使用协议的描述。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过、但似乎无法从 EVM 读取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    如果没有协议、您将无法配置或了解 EVM 的响应。 我正在尝试查看是否有描述该协议的文档。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您找到了该文档吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    遗憾的是、TI 未提供有关 LabVIEW 连接到 EVM 的支持。 关于上述文档、我们找不到任何相关文档。

    我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请提出新问题。

    此致、

    Vaibhav