This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:MSP430 USB 驱动程序未知

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716036/ldc1000evm-msp430-usb-driver-unknown

器件型号:LDC1000EVM

大家好、

我目前正在尝试将 LDC1000EVM 计算机与 Windows 7 64位版 Dell Latittute E6320配合使用。 但是、我显然对其驱动程序有问题。

每次插入时、Windows 实际上都会识别" MSP430-USB 示例"、但无法看到安装过程。

然后、我可以在设备管理器中看到外设、但它仍然是"其他外设"、Windows 找不到任何适用于它的驱动程序。 随附此情况的图片(法语)。

实际上、我确信 LDC1000EVM 本身没有问题、因为我可以在另一台计算机上使用它而不会出现问题。

希望有人能给我一个手!

帕特里西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patricio、

    您是否尝试过以下 e2e 帖子中描述的步骤?
    e2e.ti.com/.../709899

    如果这对您有所帮助、请立即联系我们。

    此致、
    Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patricio、

    Nicolas 建议采用一种良好的方法。 另外,请尝试卸载 GUI,然后使用管理权限重新安装。 该驱动程序实际上位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.3\EVM 驱动程序中;您也可以尝试手动安装该驱动程序。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás 和 Chris、

    我重新安装了解压驱动程序并重新安装了软件,但它无法正常工作。

    我还允许 Windows 在安装文件夹中搜索驱动程序(在设备管理器中)、但未找到该驱动程序。

    有什么关于驾驶员姓名的想法? 也许我可以在该文件夹中搜索它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patricio、

    EVM 驱动程序位于路径 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.3\EVM 驱动程序中。 请注意、如果您尚未下载最新版本的 GUI、则1.9.3数字可能会更低。 驱动程序名称为 evm.in

    您需要是管理员才能安装 GUI 和驱动程序。 此外、您使用的是哪个版本的 Windows?

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了较低版本、因此无法找到驱动程序。

    现在、没关系、感谢您的帮助

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我将关闭此主题、因为我们能够解决您的问题。

    此致、

    Vaibhav