This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:我的 DDC112数据结果有一些错误、需要您的帮助!

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720067/ddc112-some-wrong-about-my-ddc112-data-result-need-your-help

器件型号:DDC112

大家好:

   我使用 stm32F1来驱动 DDC112、我根据  stm32F1 PWM 输出获取 DDC112的12MHz CLK。 并且还会根据 stm32F1获得另一个 PWM 输出(50%占空比)的 CONV。 当我将 CONV 时间设置为1000ms 时、它应该作为继续模式工作、没有信号连接到 DDC112、我使用 STM32 MCU SPI 函数获得以下结果:

CH1:-36.05 CH2:-46.49fA
CH1:-58.68 CH2:-48.85fA
CH1:-35.48 CH2:-45.22fA
CH1:-59.11 CH2:-48.99fA
CH1:-34.12 CH2:-44.33fA
CH1:-56.33 CH2:-50.54fA
CH1:-34.87 CH2:-47.53fA
CH1:-58.35 CH2:-49.18fA
CH1:-36.05 CH2:-46.64fA
通道1:-58.64通道2:-50.68fA
CH1:-34.12 CH2:-45.84fA
CH1:-57.60 CH2:-49.55fA
CH1:-36.09 CH2:-49.22fA

我们可以看到、CH1结果具有阶段、-36->-58->-34、我不知道原因。 而 CH2看起来只有一点点。

当我将 CONV 时间设置为50ms、积分时间也为 DDC112无输入时、数据低于:

通道1:-470.59通道2:-367.06fA
通道1:-477.18通道2:-424.47fA
CH1:174.12 CH2:89.41fA
CH1:169.41 CH2:106.35fA
CH1:164.71 CH2:93.18fA
CH1:134.59 CH2:41.41fA
CH1:-442.35 CH2:-312.47fA
CH1:-419.77 CH2:-249.41fA
通道1:-378.35通道2:-174.12fA
CH1:30.12 CH2:-236.24fA
CH1:2.82 CH2:-297.41fA
CH1:-15.06 CH2:-358.59fA
通道1:-291.76通道2:64.00fA
通道1:-278.59通道2:64.00fA
CH1:-265.41 CH2:38.59fA
通道1:-306.82通道2:-1.88fA
CH1:9.41 CH2:-293.65fA
CH1:40.47 CH2:-228.71fA
CH1:79.06 CH2:-140.24fA
通道1:-432.00通道2:-299.29fA
CH1:-467.77 CH2:-370.82fA
通道1:-475.29通道2:-437.65fA
通道1:-489.41通道2:-434.82fA
CH1:176.00 CH2:83.76fA

我们可以看到有很大的变化、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    如何为器件提供电压基准(VREF)?
    什么是 DCLK 频率和范围设置?
    您是否尝试过测试模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen 您好:

       感谢您的回复。

    检查后、VREF 很好、芯片和 电路 跟数据表一样。

    我的 DCKL 频率为9MHz、由 stm32F1 SPI 外设创建、并在72MHz 至9MHz 之间预分频8倍。

    3.我的 DDC112范围设置为 RANGE 1 (12.5pF)。

    使用测试模式的数据结果如下所示

    测试条件:(1.双通道、单位为 fA; 2.积分时间为1000ms;3. RANGE1;):

    CH1:13628.01 CH2:13628.11fA
    CH1:13397.00 CH2:13402.51fA
    CH1:13628.44 CH2:13629.47fA
    CH1:13397.80 CH2:13402.84fA
    CH1:13627.92 CH2:13628.95fA
    CH1:13396.72 CH2:13403.21fA
    CH1:13628.53 CH2:13628.15fA
    CH1:13396.58 CH2:13402.18fA
    CH1:13627.97 CH2:13629.75fA
    CH1:13397.10 CH2:13403.12fA
    CH1:13628.58 CH2:13629.90fA
    CH1:13397.85 CH2:13402.22fA
    CH1:13627.50 CH2:13628.86fA
    CH1:13397.00 CH2:13401.33fA
    CH1:13627.97 CH2:13629.24fA
    CH1:13397.52 CH2:13402.93fA

    测试条件:(1.双通道、单位为 PA; 2.积分时间为10ms;3. RANGE1;):

    CH1:1341.40 CH2:1341.93pA
    CH1:1364.61 CH2:1364.79pA
    CH1:1341.51 CH2:1341.89pA
    CH1:1341.47 CH2:1341.97pA
    CH1:1364.60 CH2:1364.68pA
    CH1:1341.44 CH2:1341.88pA
    CH1:1364.60 CH2:1364.67pA
    CH1:1341.49 CH2:1341.97pA
    CH1:1341.52 CH2:1341.98pA
    CH1:1364.53 CH2:1364.69pA
    CH1:1364.58 CH2:1364.67pA
    CH1:1364.59 CH2:1364.79pA
    CH1:1341.46 CH2:1341.97pA
    CH1:1341.42 CH2:1341.89pA
    CH1:1341.46 CH2:1341.97pA
    CH1:1364.54 CH2:1364.80pA
    CH1:1364.62 CH2:1364.69pA
    CH1:1341.42 CH2:1341.98pA
    CH1:1364.65 CH2:1364.80pA
    CH1:1341.44 CH2:1341.99pA
    CH1:1364.63 CH2:1364.79pA
    CH1:1364.58 CH2:1364.68pA
    CH1:1341.48 CH2:1342.00pA
    CH1:1364.62 CH2:1364.67pA
    CH1:1341.39 CH2:1341.97pA
    CH1:1364.61 CH2:1364.67pA
    CH1:1341.44 CH2:1341.98pA
    CH1:1341.38 CH2:1341.99pA
    CH1:1364.56 CH2:1364.78pA
    CH1:1341.42 CH2:1341.98pA
    CH1:1364.58 CH2:1364.71pA
    CH1:1341.46 CH2:1341.94pA
    CH1:1341.45 CH2:1341.94pA

    仍有磁通、为什么?

    有人告诉我、这是因为50Hz 电源噪声。 但我认为 1000ms 的积分时间应该会将该噪声平均。

    正在等待您的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LV Liang、

    在测试模式下,测试模式充电数据包的“A”和“B”侧值之间存在固有差异。
    A 侧通常比 B 侧大~0.2pC

    请参阅有关 DDC112测试模式的应用手册。
    www.ti.com/.../sbaa025.pdf

    如应用手册中所述:"通道的 A 侧和 B 侧使用相同的 CTEST。 由于开关布置的性质、在测试模式下、A 侧和 B 侧之间的电荷注入存在少量不平衡。 这种不平衡会导致 A 侧和 B 侧测试数据包的有效大小略有不同。 A 侧和 B 侧充电数据包之间的典型不匹配为≈0.2pC。'

    您的测试数据似乎也是如此。
    一侧数据比另一侧大0.2pC。