This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957EVM-PDK:在 EVM-PDK 上找不到信号。

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS7957
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724013/ads7957evm-pdk-signals-not-found-on-evm-pdk

器件型号:ADS7957EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS7957

我是获得真实的测量值、还是"封装"程序中的某个值?

我运行了 EVM-PDK、结果显示在 ADCPro 中。  结果 令人印象深刻。  因此、我尝试验证输入和输出(模拟和数字)。  我将示波器连接到 连接器 P1和 P2上的引脚。  但在采集模式下、我找不到任何信号(P1上为模拟信号、P2上为数字信号)。  我在第27页上使用了 EVM-PDK 用户指南(slau262d.pdf)原理图(以及一些 DVM 探测以确定方向)。

ADS7957是1MSPS 12位16通道

ADCPro 设置的详细信息:

EVM =三路发生 器采样44100 SP;通道1=正弦、分辨率= 16 (?)、V=+15V、-15V (?) 代码=+32767和-32768 (?)、频率= 10kHz、振幅= 0dBFS。  我假设 CH0或 Ch1会被刺激。

测试-多 FFT、2048个样本、块大小=16384。

请帮助您了解如何查找信号。  否则、我怀疑转换器实际上并未在'EVM-PDK 中使用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    与 MMB0配对的 EVM 提供了与器件通信所需的简单接口和数字处理、并提供电源、但它不提供输入信号。 仍需要向 EVM 上的器件提供输入信号。 如您所述、P1可用于连接到器件输入。 该板通过跳线 W4为 Channel0提供了在输入驱动电路中使用放大器的选项。 其余通道仅具有 RC 滤波器的板载配置、因此请注意所提供输入信号的振幅、信号的单极性应高达 VREF、如果选择、则高达2*VREF。
    数字 Singla 可以通过 P2访问、当器件进行转换时、您应该能够看到与器件之间的通信。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    另一个注意事项-"Triple Generator"实际上是一个"模拟"工具。 您需要安装然后加载 ADCPro 的 ADS7957EVM 插件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、尤其是 Tom、他明确地说三路发生器是一款仿真工具。  文档对我来说似乎很微妙。  

    请确认:对于正在应用的外部信号、是否由于 MMB0而存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、
    MMB0不限制输入。 只需注意保持在器件的工作条件内