This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM + TSW1400的 HMC-DAQ GUI 错误

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718250/afe5818evm-hmc-daq-gui-error-for-afe5818evm-tsw1400

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818

硬件:AFE5818EVM + TSW1400;GUI 软件:高速数据转换器专业版 v4.90 + HMC DAQ GUI V2.8;

观察结果:

固件下载完成后、没有 LED 亮起;中未显示任何消息

2.按下 HMC-DAQ GUI 上的 Initialize Device 按钮后、状态栏达到100%、然后出现错误:

3.单击“OK (确定)”后,出现错误窗口:

有人能帮我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenqing、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    当 HMC DAQ GUI 由于固件未正确下载到 TSW1400中而无法通过反向通道与 HSDC Pro 通信时、会出现以下问题。

    您能否提供以下信息?

    1.在 HSDC Pro 中下载固件时注意到的任何错误消息。
    2.您在 HSDC Pro GUI 屏幕底部看到接口名称“ADC_firmware”吗?
    HSDC Pro GUI 的屏幕截图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的快速回复!

    1.在 HSDC Pro 中下载固件时未观察到任何错误消息

    2."ADC_firmware"不会出现在"Interface Type ="后面

    3.一些屏幕截图

    3.1在 HSDC Pro 中连接硬件

    3.2选择要下载 FW 的设备

    3.3通过下拉列表选择 AFE5818

    3.4确认下载 FW

    3.5 HMC DAQ GUI 自动弹出

    3.6 HMC DAQ GUI 启动

    3.7 HMC DAQ GUI 已为新命令做好准备

    3.8 Screenshot_HSDC Pro

    3.9 Screenshot_HMC DAQ GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenqing、

    我们有几个问题。

    • 电源的电流限制是多少?
    • 您是否尝试从菜单中单独下载固件? 仪器选项->下载固件->选择"ADC_firmware.RBF"
    • 您是否能够看到与下图类似的“下载固件”提示,

    • 在双击状态栏以检查选择设备后是否有任何错误后,您能否提供状态日志的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenqing、

    我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题,因此我将关闭此帖子。
    如果您有任何问题、只需在下面发布回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我已经休假了几个星期,很抱歉我的答复很晚了!
    我返回后问题已经解决。 我根据您的建议检查了电源的电流限制、并将其从2.8升至4A、此后硬件就可以工作了。 我注意到、初始化期间电流几乎已达到3A、然后保持在2.2A 左右。非常感谢您的支持!

    此致
    文庆