This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5674:内插滤波器性能

Guru**** 2819555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723172/dac5674-interpolation-filter-performance

器件型号:DAC5674

我们希望使用 DAC5674替代具有2倍插值滤波器和零填充的模拟器件 AD9772A 14位 DAC、但该器件将停产。  我们以73.728MHz 的频率对并行数据进行计时、并生成带宽为4MHz 的~ 140MHz IF 输出信号。  我们之前已经评估过 DAC5674、但 TI 有人告诉我们、它可能会在180MHz 下产生一个难以滤除的谐波信号。  这是真的、还是 DAC5674是此应用的理想选择?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    很抱歉耽误你的时间。
    我们的 DAC 专家之一将很快回答您的问题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您能给我提供有关您的用例的更多信息吗?
    例如 DAC 的采样率、数据速率、输出信号频率输出信号带宽。

    DAC5674能够实现最大200MSPS 数据速率、这意味着您应该能够生成高达~100MHz 的 IF 输出信号。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    符号速率和带宽为4.096MHz。  每个符号有18个样本、可达到我们在 DAC 中运行的73.728 MHz 采样率。  我们之前使用的模拟器件 AD9772A 具有2x 时钟乘法和2x 内插滤波以及零填充功能、可生成140MHz IF 输出、然后馈入射频部分以调制高达2.4GHz 的传输频率、4MHz 带宽。

    AD9772A 将会过时、因此我想用 DAC5674代替它进行设计。  在此应用中、您是否发现此器件有任何问题、或者是否有更好的建议?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我认为 DAC5674适合您的应用。 我看不到任何问题。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Neeraj!