This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:提高 SNR

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721040/ads1209-improve-snr

器件型号:ADS1209

大家好、

 数据表中的 SNR 为-85dB (最小值)、但 系统要求低于-85dB。

  RMS 是否可以改善。  如果 SNR 是改进、最小值是多少?  

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara-San、

    您在这里使用的是哪种类型的应用?  您正在寻找什么级别的 SNR?  ADS1209是一款 Δ-Σ 调制器、因此输出位流将通过数字滤波器、并且已经过采样。  这就是数据表中 SNR 值的来源。  通过使用更好的外部基准、或者通过将 OSR 更改为512 (测试条件为 Sinc3和256 OSR)、您可能会看到一些改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     应用是保护继电器。

     客户正在评估 ADS1209的测量电压、 他正在研究提高精度、可能性、成本等的方法。  
     目标 SNR 为-120dB。 他询问 ADC 数据是否由 MCU 进行平均、SNR 是否能够提高?  
     

    此致、

    Ogasaewara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    您是否了解过18位或20位 SAR 器件中的任何一款?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     客户正在重新考虑测量方法、因此我关闭了此帖子。

    此致、

    Ogasawara