This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520RB:WaveVision 5软件驱动程序问题

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720994/adc08d1520rb-the-wavevision-5-software-driver-question

器件型号:ADC08D1520RB
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5

尊敬的:

我无法在 Windows 10计算机上安装参考板(ADC08D1520RB)的驱动程序。 我尝试禁用签名的驱动程序强制执行

https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/536959?The-WaveVision-5-software-driver-question

,但我收到一条消息“Windows 无法找到适用于您的设备的驱动程序。”...

直到2018年3月、我确认驱动程序已安装、WaveVision5运行良好。 您能告诉我安装驱动程序的另一种方法吗?

此致、

Y. Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    我已将您的问题发送给有关该器件的专家。 他很快就会与你联系。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Kawai:

    请按照随附的过程使 WaveVision5在 Windows 10上运行。

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../0654.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Neeraj:

    感谢您的建议。 但我已经尝试了禁用驱动程序签名实施过程。 使用禁用驱动程序签名实施设置重新启动后、驱动程序软件无法安装在未知设备上。 我收到消息"Windows Could not find drivers for your device (Windows 无法找到适用于您的设备的驱动程序)"。

    此致、
    Y. Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    禁用驱动程序签名实施后、您需要使用 《WaveVision 5软件驱动程序安装指南》中的"在 Windows 7中安装驱动程序"部分安装驱动程序。 使用该过程、您可以浏览 Wavevision5软件安装目录中\driver 子文件夹中的驱动程序文件。

    请确认您遵循了该程序。 如果不是、请尝试准确地执行这些步骤、并告知我们是否可以执行这些步骤。

    此致、

    Jim B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai
    您是否能够按照我的最新指导在这方面取得任何进展? 您是否安装了驱动程序、PC 能否识别 ADC08D1520RB?
    如果不是、请随附一个分步文档、说明禁用驱动程序签名强制后如何安装驱动程序。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim B

    很抱歉我迟到了。 我在 PC Windows 10系统上成功安装了驱动程序。

    首先、我从"设置">"设备"中删除了"其他设备"列表中的所有"未知设备"。

    然后 ,在重新启动“禁用已签名的驱动程序强制”后,我再次尝试安装驱动程序。 我的 PC 识别 出 ADC08D1520RB。  

    感谢您的所有建议。

    谢谢、

    Y. Kawai