This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:芯片 ID 复位值与数据表不同

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724053/adc12dj3200-chip-id-reset-value-different-from-datasheet

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我的客户有一些具有 ADC12DJ3200器件的原型板、其中芯片 ID 寄存器复位值为0x06、而不是0x20数据表值。  如果 ID 与数据表不同、是否可能存在任何潜在问题或疑虑? 器件是在1年前订购的、这是否可以是较旧的版本?

谢谢!

Errol Leon

应用工程师

现场应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol

    据我所知、我们从未制造任何 CHIP_ID = 0x0006的单元。 对于所有原型和生产版本、CHIP_ID 值= 0x0020。 该16位值存储在寄存器地址0x0004和0x0004中。

    CHIP_VERSION 寄存器确实具有不同的原型器件值、CHIP_VERSION = 0x06的装置确实发送给了早期客户和一些早期的预发布 RTM EVM。 该8位值存储在寄存器地址0x0006中。

    生产单元的 CHIP_VERSION = 0x0A。

    请与他们仔细检查他们从 CHIP_ID 和 CHIP_VERSION 寄存器中读取的值。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我能够与客户检查 CHIP_VERSION、看起来客户具有原型器件。

    这是一个寄存器转储。 它显示掩码版本为6。

    ADC12DJX 寄存器:
    0000 30 00 03 20 00 06 00 00 00 00 00 00 51 04 00
    0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    原型和生产器件之间是否有任何差异?

    谢谢!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol
    是的、原型和生产(CHIP_VERSION = 0x20)器件在功能和性能上存在差异。
    如果这是他们自己设计的电路板、他们应该用生产器件替换原型器件。
    如果这是 ADC12DJ3200EVM、则应获取已发布的量产 EVM 以进行任何持续的性能评估。
    此致、
    Jim B