This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:ADCPro 在检索数据时有时挂起、需要重新启动

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723606/ads1246-adcpro-sometimes-hangs-when-retrieving-data-requires-reboot

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件:ADCProTUSB3410

我们需要使用 ADS1246EVM 和相关的 MMB3对某些现场测量使用轻量级产品。 目前正在尝试使用运行 Windows 10 Pro 的 Surface Pro。 ADCPro 版本为2.0.1内部版本4。 ADS1246EVM 版本2.0.0.0。 在示波器模式下运行、以1000SPS 和2048个样本进行连续采样 ADCPro 将在几分钟内停止采样。 描记被冻结、连续按钮处于活动状态、但当选择此按钮时、该按钮呈灰色显示、且未采集任何样本。 任何进一步的操作、如尝试重新加载 EVM、都会导致"Restarting VI"窗口、应用程序不响应。

必须使用任务管理器来结束 ADCPro 任务。 再次运行 ADCPro 时、找不到 ADS1246EVM。  通过拔下并重新插入 USB 连接而完全断电不起作用。

尝试重新启动时,笔记本电脑在重新启动模式下挂起。 必须执行硬启动(按住电源按钮等)才能返回到可以再次使用 EVM 的位置。 如果选择断电、还必须使用硬启动。

是否有其他人看到过这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、


    很抱歉您遇到 EVM 问题。 首先、我要说的是、这些 EVM 不是专为现场测量而设计的。 它们旨在展示我们器件的功能、以便客户可以设计自己的系统以满足其需求。 但是、许多人使用 EVM 针对自己的应用进行测量。

    ADCPro 是在 Windows XP 时代开发的、因此我们在使用较新版本的 Windows 时没有太多经验(我们目前还没有太多的 Windows 10计算机)。 但是、我知道我们已经让 ADCPro 在 Windows 8和10上工作。 由于有符号的驱动程序要求、驱动程序一直是最大的症结所在。 您似乎已经解决了这个问题。 您已经能够通过 ADCPro 从 EVM 收集数据。

    至于 ADCPro 挂起、有几种可能。 如果 USB 连接中断、软件可能会锁定、无法恢复。 在此事件期间,端口将尝试重新枚举失败。 另一个可能的问题是、存在某种 ESD 事件会破坏 EVM/MMB3、导致其重新启动、然后锁定。 如果可以、请查看 ADCPro 锁定时的 MMB3。 如果器件仍在流式传输数据、则会在 LCD 显示屏上显示流式传输。 如果设备已重新启动、它将显示正在读取的数据。

    如果发生了某种 ESD 事件、您可以在计算机的设备管理器下进行检查。 我认为它会在 COM 端口下显示为未知的 TUSB3410器件。 据我了解、一旦 COM 端口打开、该端口将保持打开状态、直到有一个关闭它的软件命令。 ADCPro 将使用 LabVIEW 打开 COM 端口、如果程序锁定且无法关闭、则退出该程序的唯一方法是重新启动。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、


    我们能够解决 ADCPro 问题吗? 正如我提到过的、我认为总线悬空的 ESD/过压事件可能存在一些问题。

    如果您能够让 ADCPro 工作得满意、我将关闭此帖子。 如果没有、请回来、我们可以再次处理它。


    吴约瑟