This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:最大功耗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724045/dac5675a-sp-maximum-power-dissipation

器件型号:DAC5675A-SP

该器件的绝对最大功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表第7页的直流电气特性、-55C 至+125C 版本器件的最大功耗为900mW、-55C 至+115C 版本器件的最大功耗为850mW。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在真空中使用此器件时、数据表中的 θ JC 为0.849摄氏度/瓦 1W 的功率耗散只会导致1摄氏度的温升、因此该器件似乎可以处理超过1W 的温度。 此外、数据表根据 Fclk= 400MSPS 和 Fout = 70MHz 得出电源电流。 不存在静态、无负载情况。 如果我获取数据表中的值:

    Pdigital = 3.3V * 130ma = 429mW
    Panalogue = 3.3V * 148ma = 488mW

    总计= 917W

    如果在电气性能特性下使用 PD = 900W、则表明我已超过此 PD (900W 与917W)。 实际绝对最大功耗是多少? 在此、我需要将绝对最大功耗降低80%、以显示存在裕度。

    谢谢、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在真空中使用此器件时、数据表中的 θ JC 为0.849摄氏度/瓦 1W 的功率耗散只会导致1摄氏度的温升、因此该器件似乎可以处理超过1W 的温度。 此外、数据表根据 Fclk= 400MSPS 和 Fout = 70MHz 得出电源电流。 不存在静态、无负载情况。 如果我获取数据表中的值:

    Pdigital = 3.3V * 130ma = 429mW
    Panalogue = 3.3V * 148ma = 488mW

    总计= 917W

    如果在电气性能特性下使用 PD = 900W、则表明我已超过此 PD (900W 与917W)。 实际绝对最大功耗是多少? 在此、我需要将绝对最大功耗降低80%、以显示存在裕度。

    谢谢、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们的时钟频率为50MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大规格基于对器件在最大 Iout (fs)、400MHz 时钟速度和70MHz Fout 工作模式下测量的经验数据的统计分析。 因此、虽然数字功率耗散确实不会超过429mW、模拟功率耗散也不会超过488mW、但如果这两个功率之和超过900mW、则任何器件都不会被视为良好的单元、这意味着 数字电源和模拟电源、 将小于最大规格。

    最大功耗(900mW)是器件的特性、通过仿真和测量确定-无法将此值推高或降低、正如您在"因此器件似乎可以处理更多的1W "中所暗示的那样。 最大额定功率不是此器件的设计限制、也不在数据表中报告。 数据表中报告了最大功耗。

    我不确定是否应该将器件的功率耗散降低20%、因为这需要大约25°C 的最高外壳温度。 也许降低器件的最高工作温度更有意义。

    如果需要进一步讨论、请告知我、我们可以与我们的质量专家进行离线讨论。

    谢谢
    Christian