This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:给出零星的错误结果-一批碎的芯片?

Guru**** 2546690 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303E2520, AMC1306E25, SN6501, AMC1303M2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717467/amc1306e25-gives-sporadic-erroneous-resultants---broken-batch-of-chips

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件: AMC1303E2520SN6501AMC1303M2520

您好!  

这是我上一篇文章的延续:  

e2e.ti.com/.../2644974

但是、我现在已经发现这可能不是 C2000问题、并且由于我或多或少只是有一个自己的独白、我将在这里打开另一篇文章。  

我有一个具有多个 SD 调制器的电路板。 我有多     个 AMC1303E2520 (曼彻斯特编码的内部时钟)和3个 AMC1306E25 (曼彻斯特编码的外部时钟、3个时钟一起计时)。  AMC1306E25为我提供了零星 的错误结果、通过一些实验、我发现在使用 AMC1306E25时、采样频率会发生很大变化(请参阅我之前的文章)。 我没有连接到电路板、只是开始测试硬件。  

我现在已经排除了电路板布局布线或 MCU:我已切断与一 个 AMC1303E2520的连接 、并将 相邻 的 AMC1306E25修补 到之前 的 AMC1303E2520线路中。 现在、两个滤波器都改变 了采样频率。 然后、我将我的补丁翻转、以便为 AMC1303E2520  的行修补 AMC1306E25。 现在、两个滤波器都具有稳定的采样率。  

这适用于所有3 个 AMC1306E25。 现在 、AMC1306E25 共享的唯一内容是它们的时钟线。 我用示波器(500MHz 示波器、短接地夹、15pF x10探针)查看了时钟、它非常完美、美观且平方、无过冲、无下冲、无抖动、 无丢失的时钟脉冲,... (我在示波器上设置了容差较小的导通失败屏蔽-没有遇到任何问题)。 然后、为了进行良好的测量、我还让交流端接了时钟信号、但仍然存在与更改采样频率相同的问题。  

我现在唯一能想到的是、我收到了整包有缺陷 的 AMC1306E25。 我在 Mauser 买了他们,所以他们应该是合法的。  

有什么想法我可以尝试什么? 我已经在 MCU 中尝试了很多东西、但现在通过此测试、我想我已经排除了 MCU 与我的问题有任何关系的可能性。  

此致、  

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marko、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到数据转换器论坛!

    这是需要处理的大量信息、但从另一个线程来看、主要问题似乎是:"AMC1303E2520的采样率会下降、为什么 AMC1306E25会如此抖动?"

    是这样吗?

    您能否提供有关设备连接方式的其他信息? 电源电压是直接连接或无线传输的数据线 原理图会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的,这是我的问题,因为这似乎是我问题的根源。  

    这个问题是大约6个数据转换器、测量三相电压和电流。 它们成对排列。 两个相位。 这些对位于一个通用绝缘的"岛"上、并一起供电。  

    绝缘侧的电源为5V。 电源由 SN6501和 750313626变压器生成- SO 7V。 每个数据转换器都有自己的 zenner diod (电压为5.1V)和前面的铁氧体磁珠、然后是良好的旁路。 两个转换器(成对)的供电 完全相同、因此如果出现问题、我也会遇到第二个转换器(成对)的问题。 从电路板的其余部分开始、DVDD 为3.3V。  

    数据线直接连接、PCB 布线长度最大为130mm (使用交流端接正确端接)。 同样、所有转换器的位置都很靠近、因此如果 PCB 连接迹线是问题、我会在 pari 中的两个转换器都有问题。 但我不这么做。  

    如果只有1个转换器在运行、我会说焊接错误、或 ESD 将其杀死、或者我有一些瞬态电源、或者电源错误。 但在3对中  、AMC1303E2520 似乎正常(转换结果)、  AMC1306E25 似乎有很大问题。  

      AMC1303E2520的采样率瞬时下降 可能归因于 MCU 或调试器或类似的任何因素。 但  AMC1306E25的总抖动率 显然是一个问题(使用转换器时)。  

      AMC1306E25 和 AMC1303E2520 的连接方式与数据表建议的完全相同。 我还购买了将 AinP、AinN 和 Agind 引脚焊接在一起的模拟前端。  

    此致、  

    Marko  

    P.S. 我单击了一些错误、并将您的帖子标记为已解决我的问题。 我不知道如何将其删除。 是否可以删除“已解决的我的问题”状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经累了,并将1个 AMC1306E25替换为1个 AMC1303E2520。 所有其他东西都是一样的。 它工作正常。

    它真的是坏芯片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    您的实施和测试过程对我来说看起来很稳健。

    我可以使用您注册的电子邮件地址离线联系您吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、ofc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼彻斯特解码块损坏、偶尔停止工作。

    我尝试更换芯片、MCU、端接数据线、焊接 AGND、V+、 V-引脚一起、更改 sinc 和 DOSR、任何其他 thigs 和我都得到相同的结果。

    然后、我用 AMC1303M2520替换了芯片、并将调制器的 ClkOUT 上的0.1 mm 铜线焊接到 SDFM 的 CLKIN 上、并首先尝试一切正常。 使用现有代码、我只更改了 SDFM 模式并复用了 CLKIN 引脚。

    调制器似乎可以很好地进行曼彻斯特编码。 数据是正确的、时序是正确的。 MCU 解码器块已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的 Marko 更新!