This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:使用 THS4531A 的缓冲输入

Guru**** 2845870 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531A, ADS1282, THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724050/ads1282-buffered-input-using-the-ths4531a

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件:THS4531ATHS4521THS4551

您好!

我们将在单端输入至差分输出放大器应用中使用 ADS1282和 THS4531A。 与 THS4531a 数据表的图95类似(通过小型串联电阻器连接的输出)。 尽管差分输入上有 RC 滤波器、ADS1282是否需要缓冲器或任何其他外部支持电路来更改差分输入阻抗?

谢谢、
标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reid、

    我认为 THS4531A 应该能够使用任何额外的缓冲器直接驱动 ADS1282、但我没有看到 THS4531A 以这种方式进行过测试。 您是否计划绕过 ADS1282的内部 PGA? 如果遇到任何问题、只要输入信号在 PGA 的绝对输入范围内、您就可以始终以增益1启用内部 PGA。

    注意:有多种 TI 参考设计使用 THS4521来驱动 SAR ADC 输入(请 参阅 http://www.ti.com/product/THS4521/toolssoftware#Reference%20designs)、因此使用 THS4521或低噪声 THS4551应该能够毫无问题地驱动 ADS1282输入。

    此外、请确保使用具有低电容电压系数的高质量 C0G/NP0型电容器、以免在信号中引入额外的失真!

    此致、
    Chris