This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:模式测试模式

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723456/ads54j66-mode-test-patterns

器件型号:ADS54J66

用于非测试自动化 ADS54J66的无担保驱动器利用器模式测试模式。
LE TYPE DE 图形用户模式0100 =输出数字斜坡:从代码0到16384的每个时钟周期、输出数据增加一个 LSB


nous rencontions des problèmes è re de fontionnement。


La Rampe est r é mente de 1 tous les 4 é chantillons。
 
 

La Rampe passe d'environon 8150 (Notre exemple 8137)à 8192 (-8192 en signal é exemple ci dessous)
 
 

La Rampe reste bloqué e vers 8192 por environment 200 é chantillons (8192 - 8138 = 54 * 4 é chantillons/incr é ment = 216 é chantillons?)
 
 

Pupis la Rampe red é marre
 
CE phénomène Se repro应该 受到3只小笛子的指责。

pouvez vous nous aider à r é soudre ce problème (mauvaise 配置 ou problème composant?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    使用测试图形模式时、需要通过向0x6100页的地址0x18写入0x03来禁用交错引擎。 附加是启用和禁用此功能时的图形结果。 在禁用 IL 引擎的情况下、第二个 LSB 似乎有一个图形、但它不是一个典型的带有斜坡的图形。 我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_ramp_5F00_test_5F00_Mode_5F00_8.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    我被告知斜坡仅使用14位、因此您需要忽略2 LSB。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速响应。

    首先、我们激活了计数器模式、没有任何问题。 正如您所说的、计数器仅位于14MSB 位上。 我们已经忽略了2个 LSB 位。

    我们遇到的问题是(如图所示)计数器增加 到8137 (0x1FC9),然后跳转到-8192 (又称为8192:0x2000),并保持该值以获得220个样本((8192-8137)*4),然后重新开始 执行。

    我们使用的是 Xilinx Kintex UltraScale、当我们查看将 JESD IP 与集成逻辑分析仪(ILA)留在 Vivado 上的原始值时、我们可以看到同样的问题。

    你有什么想法。

        

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

     在通过向0x6100页的地址0x18写入0x03来禁用交错引擎时、您是否会看到此情况?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    交错引擎被禁用

    我随附了我们的一些代码
    此致、
    Philippe
    //写入设备配置
    // ADS54Jxx_analog
    data.push_back (static_cast (0x000081));
    
    
    // ADS54Jxx_digital
    data.push_back (static_cast (0x400468));//选择主数字页(0x6800)
    data.push_back (static_cast (0x400300));
    
    data.push_back (static_cast (0x60f701);//数字顶部复位
    data.push_back (static_cast (0x60f700));//数字顶部复位
    data.push_back (static_cast (0x70f701);//数字顶部复位
    data.push_back (static_cast (0x70f700));//数字顶部复位
    
    data.push_back (static_cast (0x001180);//选择主页(0x80)
    data.push_back (static_cast (0x005380);// CLK Div 除以2
    data.push_back (static_cast (0x0039C0);//始终写入1
    data.push_back (static_cast (0x005920);//始终写入1
    
    data.push_back (static_cast (0x600001);//重置数字通道 A 和 B
    data.push_back (static_cast (0x600000);//清除复位
    data.push_back (static_cast (0x700001);//重置数字通道 C 和 D
    data.push_back (static_cast (0x700000);//清除复位
    
    data.push_back (static_cast (0x400461);//选择抽取滤波器页(0x6141)
    data.push_back (static_cast (0x400341));
    data.push_back (static_cast (0x600008);//十进制滤波器页模式8
    data.push_back (static_cast (0x700008);//十进制滤波器页模式8
    data.push_back (static_cast (0x600104));//始终写入1
    data.push_back (static_cast (0x700104));//始终写入1
    
    data.push_back (static_cast (0x40046A);//选择 JESD 模拟页(0x6A00)
    data.push_back (static_cast (0x400300));
    data.push_back (static_cast (0x601602));//设置模式 x40
    data.push_back (static_cast (0x701602));
    
    data.push_back (static_cast (0x400469);//选择 JESD 数字页(0x6900)
    data.push_back (static_cast (0x400300));
    
    data.push_back (static_cast (0x600020);//设置控制模式
    data.push_back (static_cast (0x600101));// JESD DIG 20X
    data.push_back (static_cast (0x700020);//设置控制模式
    data.push_back (static_cast (0x700101));// JESD DIG 20X
    
    data.push_back (static_cast (0x600080);//设置 CTRL K
    data.push_back (static_cast (0x60060F);//将 K 设置为16
    data.push_back (static_cast (0x700080);//设置 CTRL K
    data.push_back (static_cast (0x70060F);//将 K 设置为16
    
    data.push_back (static_cast (0x400501));//禁用广播
    data.push_back (static_cast (0x700121);// JESD DIG 20X + SyncbAB???? // JESD DIG 20X
    data.push_back (static_cast (0x400500);//启用广播
    
    data.push_back (static_cast (0x400461);//选择页面(0x6100)
    data.push_back (static_cast (0x400300));
    data.push_back (static_cast (0x606806));//禁用直流偏移校正
    data.push_back (static_cast (0x706806));//禁用直流偏移校正
    
    data.push_back (static_cast (0x401803));//交错旁路
    data.push_back (static_cast (0x00110F);//选择 ADC 页(0x0F)
    data.push_back (static_cast (0x0075FF);//模式1 MSB
    data.push_back (static_cast (0x0076FC);//模式1 LSB
    data.push_back (static_cast (0x007700);//模式2 MSB
    data.push_back (static_cast (0x007800);//模式2 LSB
    data.push_back (static_cast (0x007440);//测试模式计数器