This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490脉动式血氧计 SPO2计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723725/afe4490-pulse-oximeter-spo2-calculation

主题中讨论的其他器件:AFE4490

AFE44x0的哪些寄存器对应于红色和红外 LED 的 ACrms 和 DC? 我在程序中找不到计算部分、您能帮我在哪里找到 SpO2计算和提供相同值的寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sweety、

    AFE44xx 系列器件提供原始数据、用户可以使用这些数据并查找感兴趣的不同参数(交流、直流、心率)。 我们没有单独的交流和直流寄存器。 原始数据的 AD/DC 可以通过简单的数学公式(如平均值(均值)、峰峰值或 rms 计算)找到。

    此外、我们不支持任何类型的 SpO2计算算法。 但是、以下文档将指导您进行实施。
    www.ti.com/.../slaa655.pdf

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    谢谢! 因为您的回答帮助我完成了这个过程、但我还有一个问题。 我浏览了 TI 提供的代码、找不到 SPO2的计算结果。 我从 Protocentral 购买了 AFE4490分线板、其中有适用于 Arduino 的代码。 Arduino 代码可清楚地了解计算的完成方式。 我在搜索 TI 代码中的类似内容。 请帮您解决这个问题!