This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:VDD 关闭斜坡时间

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723718/tsc2007-vdd-off-ramp-time

器件型号:TSC2007

您好!

我们的客户使用 TSC2007。

客户希望通过切换 VDD 来复位 TSC2007。

它遵循 VDD 关断时间和 VDD 接通斜坡时间的规格。

但不遵循 VDD 关闭斜坡时间。 它是0.6kV/秒

上电复位功能是否有任何影响?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 VDD 关闭斜升时间不正确、POR 功能将不会被正确执行。 即使 VDD 开启斜升时间正确也是如此。

    此致

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我会建议客户遵循规范。 VDD 关闭斜坡时间的时间。

    谢谢、
    Naoki Aoyama