This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DAC38RF85:如何验证 DAC38RF85接口

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721571/linux-dac38rf85-how-to-verify-dac38rf85-interface

器件型号:DAC38RF85

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

是否可以具有 用于寄存器设置的 JESD204B 模式测试验证序列? 用于 监控信道警报的寄存器地址和数据位是什么?

 

谢谢、

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉耽误你的时间。 这显然是在它第一次进来时错过的。
    我们的 DAC 专家之一将很快回答您的问题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ、

    当在寄存器 JESD_LN_EN 中设置 JESD_TEST_SEQ 时、通常报告每个通道的视差误差的警报监控器地址0x64 - 0x6B (通道0 -lanes7)将在位0上报告测试序列结果。

     

    此致、

     

    Jim