This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8698

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715752/ads8698-ads8698

器件型号:ADS8698

我使用的 ADS8698 ADC 范围为0-5V。在其中一个输入端、给定的电压为+5V、但它使数字数据为2.5V。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SP Singh:

    欢迎访问 E2E 论坛。

    您能否按范围上传/CS、SCLK、SDO 和 SDI 的原理图和屏幕截图? 您为+5V 模拟输入获得了什么转换代码? 我建议您首先使用默认的+/-2.5Vref 输入范围进行测试。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题应在一个月后解决、关闭此主题。