This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:请求通信协议

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723630/ldc1612evm-request-for-communication-protocol

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614EVM、 LDC1614

您好!

我已经基于 LDC1614EVM 和 LabView USB 原始接口开发了自己的硬件。

我自己的硬件和 LDC1614都将原始数据流式传输到我的应用、 但是、在某个点、流开始在药格的前16或20个字节上传输药格的最后16或20个字节、而余额在末尾

我发送:

4C 05 01 00 06 01 29 04 30 2A C1、

然后我读取32个字节

在我开始每50ms 读取32个字节后、一段时间内、应答是:

4C30 0100 092A  0151 42CB  0150 5FFF 1C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001C

在某些时候、字符串会移动到:

1C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001C4C30 0100 092A  0151 42CB  0150 5FFF

我可以重置系统、问题再次出现、

是否有人对可能发生的情况有任何建议?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    您能否在您的第一个命令中阐明要写入哪些寄存器? 这是您第一次写入 LDC1614的寄存器、还是您也是在早期配置寄存器值?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器值在初始化期间在固件中配置、

    我不是在写入寄存器、而是发送一条命令、该命令进入固件、在该状态下、每次转换完成时、它都会将数据发送到主机。

    固件本身确实会与转换器通信、它只是将器件置于连续转换模式、此部分正常工作、与传感解决方案 GUI 相同。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    虽然我很乐意帮助您解决器件或传感器问题、但遗憾的是、我无法提供有关此问题的指导。 如果您认为此问题与器件的 I2C 通信有关、我很乐意帮助您调试该部分、但如果不是这样、我认为您可能会在 StackOverflow 上找到更多帮助。

    此致、