This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE58JD32:AFE58JD32

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724048/webench-tools-afe58jd32-afe58jd32

器件型号:AFE58JD32

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

背景: 将有一个独立的电源板、用于驱动两个独立的板、多个电源轨在3.4V 至0.9V 之间变化、对于具有高速 ADC 的数字和模拟电路、各种电流要求在16安培至1安培之间变化 系统中的电源监控和控制、该系统将被放置在其他两个板中的任何一个板上。  

将会有 FPGA 和 AFE。 手持设备中的数字和模拟部分。  

问题:您能为我提供有关器件选择的以下项目的指导吗?

1 -电源以及电源监控和控制

2-您有用于电源的扩频芯片组。 噪声和谐波非常重要。  

3 -电源监控? 建议的芯片组是什么?