This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:VREF 和 AUX

Guru**** 2583445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723776/tsc2046-vref-and-aux

你(们)好

我们的客户有以下问题。
请回答这些问题吗?

1。
它们采用差分基准模式、不使用外部 AUX。

如何端接 VREF 引脚和 AUX 引脚?
(开路、连接到 GND 等)

2.
如果 VREF 和 AUX 开路、是否会导致出现故障?

请尽快答复。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我认为 VREF 为开路且 AUX 连接到 GND 是可以的。

    VREF:根据数据表的图1,VREF 打开。
    AUX:我参考了以下应用报告。
    '如果未使用、则将模拟输入引脚 AUX (或 AUX IN 或 IN)或 VBAT 接地'
    www.tij.co.jp/.../slaa560.pdf

    我的理解是否正确?

    请您向我们提供您的意见吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    您的两个理解都是正确的。 我将向您介绍有关您所链接的 PCB 布局报告的信息。

    此致

    Aaron