This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:缺少文件 TSC2007.c、在中断线路上触发错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723656/tsc2007-missing-file-tsc2007-c-and-false-triggering-on-interrupt-line

器件型号:TSC2007

尊敬的先生/女士:

此处的链接已断开、您能否帮助提供文件 TSC2007.c

驱动程序/输入/触摸屏/tsc2007.c

我还需要以下方面的帮助:

  1. 为 Linux 4.4+提供带设备树的更新触摸屏驱动程序(客户正在使用 Linux 内核版本4.4.4.5)
  2. 请帮助提供应用手册
  3. 此外,请帮助您了解有关中断的“噪声”问题的任何相关信息。

目前、我在连接中断线路时遇到了一些噪声问题。 在连接中断之前、未观察到噪声、但当中断线路连接到 TSC2007时、我可以看到中断保持触发线路噪声。 LCD 屏幕上的鼠标光标会由于这种情况而不断地进行错误切换、即使没有人触摸到屏幕。 请帮助。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不维护 Linux 内核、因此我们在他们保留的文档或组织中没有发言权。 也许 在文件系统内进行搜索会产生一些有用的结果。

    这是一个欠旧的版本、遗憾的是、没有为它创建新的配套资料。 可以 在 TSC2007 登录页面的"Techincal Documents"选项卡和 数据表中找到专门与该器件相关的现有文档。

    此致、Cynthia