This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404 ADCRST0设置

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722865/afe4404-adcrst0-setting

主题中讨论的其他器件:AFE4404

尊敬的 TI:

当我使用 AFE4404 EVM GUI (1.2版)时、ADC 复位0仅计算1个计数。

但数据表显示、该计数需要超过6个计数。

哪一个是正确的?

我期待你的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对 CLKDIV_PRF 进行编程可能会导致 ADCRST 脉冲更低、因为它会更改计时引擎的时钟。
    因此、请检查 CLKDIV_PRF 设置并尝试使用默认设置来确认 ADCRST 脉冲确实设置为6个时钟。

    此致、
    Prabin