This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:绿色 LED 二极管无信号、ECG 和 SPO2算法

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723626/afe4900evm-green-led-diode-no-signal-ecg-and-spo2-algorithm

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4900

您好!

因为我使用的是 AFE4900EVM 和随附的软件。 绿色 LED (LED1)光电二极管不提供任何信号(甚至不是噪声)。 仅在我关闭 TX 的绿色 LED 后、ADC 才会显示噪声。 这是软件问题还是其他问题?

另外、还需要一些算法来进行 ECG 测量(仅需要心搏和呼吸频率)、以及来自 PD 信号的 SPO2值。 我还在寻找用于计算血压的 PTT 算法。 请提供任何相关信息!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunting、

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此让我们离线讨论。
    您可以通过 yadav@ti.com 联系我。

    此致、
    Prabin