This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:PLABS-SAR-EVM-PDK GUI 线性度测量问题

Guru**** 2753045 points

Other Parts Discussed in Thread: PLABS-SAR-EVM-PDK, ADS8860, OPA320, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722818/plabs-sar-evm-pdk-plabs-sar-evm-pdk-gui-linearity-measurement-issue

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8860OPA320ADCPro

您好!

 

我正在使用 PLABS-SAR-EVM-PDK 及其 GUI 评估 ADC 的交流规格和直流规格。

我可以测量时域数据,但无法测量线性分析。

在 GUI 上,我观看 了按摩“请使数据饱和以便执行线性分析”。

 

我使用了 DAQ 通道2 (ADS8860)、基准电压为5V。

 

您能告诉我解决此问题的想法吗?

关于设置、请查看图片。

有 PSI 设置。

 

 

此致、

Ryo Akashi

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您看到的消息意味着您需要将输入信号扩展到略超过 ADC 输入限值的水平。 这样、整个 ADC 输入范围就会被输入信号覆盖。 您不需要太多的时间、几十毫伏的时间就应该这么做。
    您是否会分享您的设置? 您在 ADC 的输入端使用了什么优惠券?
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛西亚-圣

    感谢你的答复。

    我确认了设置、设置如下;

    优惠券:OPA320_Good Filter 1

    跳线设置:与此照片相同(来自 TI 高精度实验室的5.6张幻灯片)

      

    PSI 的设置低于;

    我测量了时域波形、但最小值未饱和。

    我想这是导致该误差的原因之一。  

     

    您是否会给我建议以解决此问题?

    此外、是否有任何与此 PDK 的线性度量相关的配套资料?  

    感谢您的支持。

    此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    此 PLABS ADC GUI 不提供线性分析,此测试也不在 PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南和 TI 网站上的培训材料的涵盖范围之内。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DALE-SAN

    感谢你的答复。

    我知道 PLAB-SAR-EVM-PDK 中不提供线性分析。

    我将尝试使用其他 ADC EVM 和 ADCPro。

    非常感谢。

    此致、

    Ryo Akashi