This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:设置 Rpmin 和 Rpmax

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722386/ldc1000evm-setting-rpmin-and-rpmax

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC1614

我之前安装了 GUI 1.0.4.1版本、该版本不支持更改 Rp 值、以找到最佳 Rpmin 和 Rpmax 值、如经验过程中所示。 我将 Rpmin 和 Rpmax 值分别保持在3F 和0、并逐步减小。 在 rp 值中没有观察到变化(在设置 Rpmax 时,我们是否需要在接近数据屏幕上看到蓝色的切换标记或上面显示的平均值,用于20000-30000次计数)?

然后、我尝试使用传感解决方案软件。 在哪里可以选择设置电容值? 我找不到。 此外,如何在此处设置 rpmin 和 rpmax 值? 这里的输出具有很多尖峰、即使插入 EVM 指定的线圈也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepa、您好!

    您是指 LC 振荡电路中的电容值吗? 这可以在感应解决方案 GUI 的配置选项卡中的传感器参数下的配置电感测量部分进行设置。 您可以在 Rp 配置下的配置 Rp 测量和比较器部分中更改 Rpmin 和 Rpmax。

    如果您在输出端看到尖峰、这通常是由 EMI 引起的。 尝试将 EVM 从潜在攻击性信号和任何长电缆的附近移除。 尖峰不应由错误的 Rpmin/max 设置引起。 实际上、测得的 Rp 将保持在不正确的值、因此产生的输出波形将比正确测量 Rp 时更加恒定。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说过、即使 rpmin 和 rpmax 值不正确、也不会导致输出中出现尖峰?

    我正在使用定制线圈、我的电容器为100000pf (100nF)。 我设置电容器值、并尝试通过设置 为0和3F 来配置 rpmin 和 rpmax 值、并根据接近数据值进行增加和减少。 但是,当我尝试更改 rpmin 和 rpmax 值以找出最佳设置时,接近数据不会下降到0,甚至不会显著变化。 查找 rpmin 和 rpmax 的经验程序对我无效。 我还能做什么吗? 此外、我没有可用的阻抗分析仪进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的电感器(矩形环路)值(以及从环路延伸的5m 电缆)约为100uH。 经过试错测试后、我得到的 rpmin 约为4kohm、rpmax 约为700kohm。

    1、我是否可以验证这些值?

    对于这些值、尖峰似乎已经降低、但金属目标的检测需要大约50秒的响应时间、即在屏幕上显示差异需要将近50秒。

    2.同步目标之间所需的最短时间延迟是多少?

    此外、它可以检测到目标的高度是多少?

    4、使用100000pf 的电容是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    1.您可以按照数据表第24页的说明验证 Rpmin 和 Rpmax。 我强烈建议使用阻抗分析器来验证您的线圈的测量 Rp 值、但也有其他选择。 请尝试使用此应用手册了解您在实验中可能能够执行的其他选项:

    www.ti.com/.../snoa936.pdf

    2.您看到的50秒延迟可能是由已知的 GUI 问题引起的,程序有时会暂时冻结。 这并不是在所有计算机上发生的,因此我们还没有能够解决这个问题。 在任何情况下、GUI 都不会绘制 LDC1000捕获的每个样本的图形。 最大采样频率由传感器频率和 RESPONSE_TIME 寄存器决定。 有关计算采样率的公式、请参阅数据表的第8.1.2节。

    3.检测距离基于 RESPONSE_TIME 设置和线圈的最小直径。 我建议阅读以下两个应用手册:

    LDC 传感器设计

    LDC 目标设计

    4.我建议使用一个较小的电容器。 使用100uH 电感器时、100nF 电容器将产生约50kHz 的传感器频率。 如果您使用较小的电容器(因此使用较高的传感器频率)、则采样速度会更快。 此外、更高的频率会降低目标的趋肤深度、从而在薄目标中产生更强的响应。 有关趋肤深度的更多详细信息、请参阅上面的应用手册。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!

    感谢你的所有帮助。 我们能够完成设置、虽然电感显示的是具有尖峰的响应、但它检测到了金属。 但我们仍然面临一些问题。 让我来解释一下应用。  

    我们需要一个设置、以便识别道路上通过的车辆(感应回路车辆检测器)。 如前所述、线圈与导线的电感为100uF。 我们使用的电容仍然为100nF (我尝试使用值较低的电容器、但 GUI 显示对金属没有响应)。 我们要求通过环路的车辆根据其类型提供不同的波形(例如汽车、公共汽车等车辆在不同部分都具有不同的金属含量)。

    在当前设置中、我们没有获得好的车辆签名。 此外、环路对所有车辆都没有响应。 大多数车辆、尤其是总线缺失、这可能是由于其高度(与回路的距离较大)。 它只能检测那些缓慢通过的车辆。  

    我们的线圈结构如图所示

    为了解决这些问题、我们是否会选择更高版本的 LDC? 目前、我们将 LDC1000EVM 与传感解决方案 GUI 结合使用。 您能否建议任何方法为该应用获得更好的输出?  

    LDC 是否可以用于动态应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    我确实认为您需要为此应用使用更敏感的器件。 我建议使用 LDC1101或 LDC161x。  

    我认为此应用有两个主要挑战:

    1) 1)目标越平滑、响应越强。 这是因为目标中的涡流必须在闭环中流动、并将被迫围绕目标中的任何间隙或不连续性流动。 电感器电流路径形状和目标电流路径形状之间的这种不匹配将减少两者之间的耦合、从而使测量的电感漂移更小。 车辆底盘系统将具有许多不连续性、这可能会使强大的响应具有挑战性。  

    2) 2)检测距离基于传感器线圈的最小直径。 通常、检测距离约为线圈直径的100%、但对于高分辨率器件(如 LDC1614和 LDC1101)、检测距离可高达线圈直径的200%。 创建一个足够大的线圈来满足目标距离要求并且仍然满足 Rp 要求可能很困难、这样 LDC 器件就可以驱动 LC 振荡电路。  

    此外、您能否在图中阐明连接? 我看不到与传感器电感器并联的电容器。 其他电容器是否存在 ESD 问题?

    此致、