This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1298:ADS 1298

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1294R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723695/tina-spice-ads1298-ads-1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1294R

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的工程师 Alex:

很高兴听到您的声音。

我设计了一个采用 ADS1298和 ADS1294R 的4层 PCB。 想法是获得12导联 ECG 和 ICG。 考虑到最小的外形尺寸、我决定使用模拟和数字接地。 然后、我将其中一个信号层分为两个3.3V、5V 和一些模拟接地。 然后我有模拟接地层。 我的问题是遵循数据表上给出的布局。 几乎不可能将数字和模拟信号路由为彼此交叉。 另一个问题是获取 ADS129x 的封装。 我再次选择了 NFBGA 封装、并且布局成本非常高。 就这些。 现在、我正在计划一个新设计、我希望您在使用直径为7.5cm 的圆形 PCB 板时提供反馈。  

1.您是否建议单独接地(模拟和数字)? 如果是、0欧姆电阻器是否足以将它们连接在一起、或者我是否应该使用背对背连接的二极管? 可能的星点在哪里??

2. 4层电路板的首选布局是什么?  

3.尽管其中一层是接地层,但在组件层和底层上浇注铜接地层会产生什么影响?

4.是否需要电源平面(3.3V 和5V)?

再次感谢您、期待收到您的来信!!

此致。

MES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    感谢您的发帖、欢迎回来!

    1) 1)我可以。 一个0欧姆电阻就足够了。
    2) 2)我建议查阅 EVM/PDK 用户指南以获取布局示例。 ADS1298,第44页和第45页。 www.ti.com/.../sbau171d.pdf
    3) 3)只要接地层尽可能干净、我就从未经历过负面影响。 务必确保电路板组件侧的任何接地连接都具有直接路径。
    4) 4)这取决于您的组件选择和个人偏好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题中的 PCB.zip 可能会有所帮助!

    e2e.ti.com/.../723965