This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818 LVDS 测试图形模式

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723766/afe5818-afe5818-lvds-test-pattern-mode

器件型号:AFE5818

您好!

我尝试将测试图形 AFE 发送到我的 FPGA。 首先、我将所有16个通道上的 FPGA 与同步测试图形模式同步、以获得合适的14位。 在此同步过程之后、我将测试模式更改为切换模式。 在这里、我得到的是8个通道、0个通道、8个通道、1个通道。 我认为、所有16条 LVDS 线路的模式都必须是全局的。 对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    关于这个问题、测试模式、特别是切换测试模式必须在 LVDS 串行输出线上同步。
    通过在 TX_TRIG 引脚上提供同步脉冲、可对 Toggle 测试模式进行复位或同步。
    更多详细信息、请参阅 AFE5818数据表中的第9.3.5节。