This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8329:最大采样率时的分辨率

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723689/ads8329-resolution-when-the-maximum-sampling-rate

器件型号:ADS8329

大家好、

在我客户的应用中、输入信号的范围为0~3V、当采样率为1MHz 时、他们需要确保16位分辨率。 电源电压约为3.3V 至5V。

我推荐使用 ADS8329

因此、我想知道我需要考虑的任何因素、以满足上述要求吗?

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您提供的详细信息、ADS8329是一个合适的选择。 在 AVDD 大于3V 的情况下、该器件在1Msps 下可提供16位性能。 如有任何问题、请告知我们、或者更改新的设计参数以选择新的 ADC。
    此致、Cynthia