This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681:DAC5681 FIFO 回放

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721431/dac5681-dac5681-fifo-replay-in-loop

器件型号:DAC5681

我是否可以在100MHz 时使用 SYNC 将8个样本加载到 FIFO 中、然后在 CLKIN=1GHz 时在连续循环中停止 SYNC 并重放 FIFO

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    数据使用 DATACLK 载入 FIFO、即使在 DATACLK 被移除后、采样也将保持在 FIFO 中、直到 FIFO 中的数据被零或其他数据所取代。 我想您必须将8个样本加载到 FIFO 中、然后移除 DATACLK、然后使用 SYNC 来更新 DAC 输出和 FIFO 中的数据。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)