This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC 264 FPGA 固件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720611/ddc264-ddc-264-fpga-firmware

器件型号:DDC264

我在  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/3022.7384.FPGA-Firmware.zip.上找到了适用于 DDC264的 FPGA 固件

固件过于复杂。 是否有人可以 为我提供有关固件的手册或任何其他支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SEBIN、

    我已经寻找了其他资源,并与以前支持此器件的其他工程师联系,遗憾的是,我们没有关于 FGPA 固件的更多文档。

    固件捕获 x 个样本、其中 x 是2个通道的2倍部分功率。 它将其存储在 RAM 中、然后当捕获完成时、它停止与 DDC 通信、并通过 USB 接口将数据移回 PC。

    有关 FPGA 固件的一些说明、您可以在查看代码时使用这些说明。

    有3个系统时钟
    由板载振荡器生成的 FPGA clk 80MHz
    FPGA CLK_GEN 生成的 DDC_CLK 10MHz
    IF_CLK 33Mhz、用于 USB 芯片生成的 USB 接口

    CLK_GEN 和 CONV_GEN 模块被用来生成 CLK 和 CONV 信号。

    DDC_ACQ_CONTROL 模块设置数据采集、设置 FSM 以忽略 DVALID 和要读取的样本数。

    DDC_DATA_CAP 模块执行实际数据采集并处理向器件发送 DCLKS 的操作。

    DDC_DATA_FIFO 模块将捕获的数据放入 RAM 存储器中。

    RAM_TO_USB 模块从 RAM 存储器中提取数据并将数据发送到 PC GUI。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。 另请提供其他模块的详细信息。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以获取 DDC264评估模块 GUI 的源代码吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将无法共享 DDC264 EVM GUI 的源代码。