This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ads1298r

Guru**** 2549740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718737/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R

我在 RDATAC 模式下使用 ADS1298R 连续读取数据。

在继续数据转换过程中、有时我没有得到肢体导联的响应(没有导联脱落状态和零数据)。

只有胸导联(V1至 V6)的响应、有时也会发生变化、例如只有 部分胸部导联会响应。

II 从起始发生、例如我正在使用一个代码、因此在前2到3次转换中不会发生、然后 当我尝试第四次运行时、会出现此问题。

问题也过于随机。当它在大多数时间出现时、它会持续出现。  现在我无法重新生成它。

如果您能提出一些建议???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saloni、

    感谢您的发帖。

    您是否正在使用 ADS1298RECGFE-PDK 或是否已设计您自己的 PCB? 此外、您用于配置器件的寄存器设置是什么?

    问题描述中不清楚哪些通道受此问题的影响、或者电极输入配置是什么样的。 请更清楚地说明您的问题、并分享说明问题的数据的屏幕截图。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。
    感谢您的回答。