This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:该器件在 ADS86xx 系列中的优势是什么?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8671, ADS8900B, THS4551, ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723414/ads8900b-what-is-the-specialty-of-this-part-over-ads86xx-series

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件:ADS8671REF5040ADS8691THS4551

尊敬的 TI 团队:

器件 ADS86xx 集成了模拟前端、内部基准、具有66Mhz 的 SPI 接口。

我在其中一个设计中选择了 ADS8900B、因为其分辨率很好。 另一种设计、我只需要13位。 从占用空间的角度来看、我也可以为此应用选择相同的器件、但从成本角度来看、该器件非常高。 因此、建议使用 ADS8900B 或是否可以使用 ADS8671?  

ADS8671与 ADS8900b 相比有哪些限制?

是否可以将 ADS8671配置为以下配置?

在这里、块是我在虚拟中创建的、仅用于表示。 请评论您的建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ADS8671和 ADS8900B 不是等效器件。 前者是单端输入器件、而后者是差分输入器件。 ADS8900B 是一款具有其他集成特性的高精度器件;为了保持器件的性能、分立式输入驱动电路更合适。 如果您需要高分辨率器件、则 ADS8900B 系列是理想选择。
    原理图显示器件 ADS8671设置正确。 REFIO 引脚需要通过 REFGND 去耦、DVDD 需要使用最小10uF 和1uF 电容去耦到 GND。 我建议将复位连接到控制器、以便在需要时能够复位器件。 您的输入信号将被/来源是什么? 您似乎将使用 ADS8671和 ADS8900B 对相同的输入进行采样。 该设计的应用是什么?

    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    感谢您的回答。

    您确定在 ADC 之前不需要任何缓冲器吗? 我是否应直接向 ADC 提供要测量的信号?
    为便于参考、我计划使用 REF5040。

    您建议在 DVDD 中使用10uF 和1uF、您能否解释为什么要使用这种组合? 我可以使用一个还是同时使用两个?

    我的应用的主要目标是测量流向负载的电流以及负载测量和监控过程中的电压。 要加载的电流变化高达1MHz。
    我使用 ADS8900B 进行电流测量、因为我需要更高的分辨率(3.5A、0.01mA 分辨率= 350000步长)[电流感应电阻器值正常、因为 I_avg 更小]。 我选择了 ADS8900B 器件。 对于电压测量、要求与我在前一个问题中提到的相同。
    对于电流测量、我使用电流感应电阻器压降、必须计算控制器中的等效电流计算。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    ADS8671的输入阻抗为1MEG。 这将仅为测量增加~3uA 的误差电流。 假设满量程范围为3.5A、使用14b 转换器、分辨率为214uA、因此该误差远小于 ADC 的分辨率。 在这种情况下、您不需要缓冲器。

    建议使用两个电容器、较大的电容器用于处理大多数负载变化、但需要较小的电容器来提供高频负载电流。

    此外、ADS8671具有内部基准、但您也可以在需要时使用外部基准。 此外、请注意、输入电压需要小于+/-20V。 由于您正在测量快速电流瞬变、因此可能会由于接线和连接器中的寄生电感而发生高压瞬变。 如果是这种情况、您需要添加某种类型的外部过压保护。 请参阅第7.3.3节。 规格。

    查看评估板原理图、了解包含所有建议的无源组件的完整电路。
    www.ti.com/.../sbau252.pdf

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢你。

    对于电流测量、必须考虑 ADS8900B 的分辨率。 因此、我决定使用它。  

    此外、当您 在另一篇文章中提出建议时、我还想使用 ADS8691。 但我需要3.5A 满量程中的10uA 分辨率。 我选择了 ADS8900B。 但这需要前端、缓冲器、基准、还需要一个从 THS4551的 Vref 到 Vocm 引脚的缓冲器到分压器电路。 因此成本增加了、但我希望它能提供更好的性能

    但 对于电压测量、13位就足够了、因此我想为什么应该将其用于 ADS8900B? 由于成本高昂且需要设计模拟前端和缓冲器、因此这些成本和占用空间也很小。 因此、我参考了器件 ADS8671。

    我将检查我的负载和寄生电感、看看它是否会影响我的设计。

    谢谢、