This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用 LOFF 交流电流源计算电极阻抗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720944/ads1299-calculation-of-electrode-impedance-using-loff-ac-current-source

器件型号:ADS1299

我对如何使用由 LOFF 寄存器配置的交流电流源计算电极阻抗有疑问。  

(1)在31.2Hz 交流电流配置下使用6nA 时、该信号是否预计将以零为中心、峰值和谷值分别为+3nA 和-3nA? 或者、信号是否以+3nA 为中心、峰值和谷值分别为+6nA 和0nA?  

(2)在计算阻抗值时、我应该将输出电压除以6nA 还是3nA? 当我将输出电压(Vrms)除以6nA 时、我始终得到的阻抗值为预期值的一半。

提前感谢您的澄清!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    导联脱落电流由每个输入引脚上的电流源生成。 对于每通道的每对输入、一个引脚将拉取电流、而另一个引脚将灌入幅度相同的电流。 交流导联脱落功能使用与直流导联脱落功能相同的电流源、但电流的方向来回交换以产生方波。 因此、在任何给定的时刻、从 INxP 流向 INxN 的电流将为+6nA 或-6nA。

    INxP 和 INxN 之间信号路径中的阻抗将在存在导联脱落电流的情况下在两个引脚之间产生电压电势差。 ADC 将此电压乘以 PGA 增益。 只需将峰值 ADC 输出除以 PGA 增益和电流幅度即可获得该通道的差分阻抗。



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的回复。 为了确保我理解、该芯片会产生一个以0为中心的方波、峰值为+6nA、谷值为-6nA? 当我除以电流幅度时、该 Vpeak (6nA)还是 Vpeak-peak (12nA)?

    当我测量已知电阻器的阻抗时、例如10Mohm、芯片的电压输出为-30mV 至30mV 的方波。 我的阻抗计算(30mV/6nA)为我提供了一个5Mohm 阻抗、这是预期的一半。 您能否想到电流幅度为3nA 而不是6nA 的原因?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您如何将原始 ADC 输出转换为电压? 您能否分享您捕获的数据示例以及原理图?

    周期的一半时间内、从 INxP 到 INxN 的电流将为+6nA、另一半时间内为-6nA。 您的计算正确。 让我们检查代码到电压的转换。 请查看数据表的数据格式部分。

    此致、