This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:使用 MUX 时更改通道的最大延迟时间。

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723348/ads7865-maximum-delay-time-for-change-channel-when-used-mux

器件型号:ADS7865

尊敬的先生:

 使用多路复用器时、更改通道的最大延迟时间是多少。  

BRS

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    ADS7865多路复用器通过写入 CONFIG 寄存器的位 C1、C0进行控制。  该器 件支持2MSPS 的最大采样率、最大外部时钟频率为32MHz。  每帧总共需要16个 CLK 才能 循环通过转换结果(即0.5us 的最小转换周期或2MSPS 的最大采样率)。

    查看下面的时序图、在将 CONFIG 寄存器写入 DB[11:0]后、多路复用器在 WR 输入的上升沿更新。   数据表第17页的表4对配置寄存器进行了说明。

    因此 、多路复用器之间的时间延迟取决于 您的时钟频率和接口时序、如下图32所示。 在最大采样率下、多路复用器每0.5us 更新一次。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    此致、

    Luis Chioye