This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:使用外部 ADC 的 ADS1298R 12导联和呼吸频率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1296, ADS1294R, ADS1292R, ADS1298, ADS1292, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719859/ads1298r-ads1298r-12-lead-and-respiratory-rate-using-external-adc

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1296ADS1294RADS1292RADS1298ADS1292ADS1294

您好!

我想知道是否可以将 ADS1298R 置于12导联 ECG 心率模式、并使用带有外部 ADC 的芯片上的呼吸频率调制/解调功能。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我喜欢你的想法! 遗憾的是、如果您查看数据表中的9.2功能方框图、您将看到呼吸解调发生在 PGA 之后和 ADC 之前、而无需任何外部引脚访问通道。

    我们建议在12导联+ RESP 系统中使用 ADS1294R + ADS1296/8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 是否还可以将 ADS1292R 与 ADS1298一起使用以获得12导联+ RESP 系统? ADS1294R 和 ADS1296组合是否有优势?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!  

    ADS1292R 可与 ADS1298搭配使用以产生12导联+ RESP 系统、但我不建议采用这种方法。 由于 ADS1292和 ADS1298的寄存器设置不同、独立控制两个器件并生成同相数据需要一个相当复杂的方案。

    由于 ADS1294/6/8/R 都属于同一器件系列、因此它们具有相同的寄存器、并且可在菊花链配置中使用相同的寄存器设置进行控制。 这使得时钟数据输出更加容易。

    大多数客户更喜欢使用 ADS1298 + ADS1294R 进行最简单的通道配置、但使用 ADS1296 + ADS1294R 也是非常有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您提供相关信息。 级联和菊花链模式的主要优势是什么? 菊花链模式的优势是否在于减少了引脚数并降低了通信的复杂性、而是牺牲了配置灵活性? 我很难看到这样的器件在节省 GPIO 引脚方面的优势。

    如果您有2个采用菊花链配置的器件、并且您需要使用直流导联脱落检测、会发生什么情况? 这些器件是否会相互产生影响? 由于上拉/下拉电阻现在彼此并联、因此与其他电极相比、某些电极中的患者漏电流会增加?

    最棒的
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您对菊花链模式是正确的、但我不会认为它会使器件瘫痪、以至于决定以相同的方式运行器件。 (采样率、滤波器设置等)这使得通信更加简单、对于许多系统而言、保持器件对齐是合理的。 我要说的是、牺牲更多的是简化编码而不是节省 GPIO 引脚。 (可穿戴应用除外)

    使用2个菊花链器件和导联脱落检测不应出现问题。 导联脱落检测不用于有限阻抗测量、而是用于在测量过程中检测阻抗变化。

    这些线程可能有助于:
    e2e.ti.com/.../662902
    e2e.ti.com/.../396133
    e2e.ti.com/.../2516443