This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS8671:在哪里可以获取此器件的 TINA-TI 参考模型?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS8671, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723405/tina-spice-ads8671-where-can-i-get-tina-ti-reference-model-for-this-part

器件型号:ADS8671
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一个以1mV 分辨率测量0-5V 的 ADC、因此所需的位为13。 对于此要求、我认为该器件是更好的选择(14位)。

您能否建议共享适用于此器件的 TINA-TI 参考设计? 或建议任何等效器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的 是、ADS8671没有 TINA SPICE 模型、但您可以使用 ADS8688 TINA 模型作为等效模型替换。 该器件是具有相同内部结构的8通道版本、因此应提供所有相同的行为。  我想指出、该器件具有更高的分辨率、但这不应影响您的仿真、因为 TINA 是模拟的、数字代码也不能以任何方式提供。

    我根据您的要求进行了快速参数搜索、并找到了这 可能器件的简短列表。

    此致

    Cynthia