This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:DDC2256A 和 Xilinx Zynq-7000 FPGA?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723206/ddc2256a-ddc2256a-and-xilinx-zynq-7000-fpga

器件型号:DDC2256A

您好‘s 专家、

目前、我正在为 DDC2256A 和 Xilinx Zynq-7000设计解串器。 解串器的输入为标准输入:DCLK、 FCLK 和数据是 ADC 的输出、CONV 在 FPGA 内部生成。 解串器的输出应作为 AXI 主流接口实现。 解串器的输出数据应包含 ADC 数据(包含所有报头和尾线)、时钟计数器和帧计数器。 因此、对于每个帧、一个应该具有256*3 (ADC 数据)+ 4*2 (标头)+ 2*2 (尾数)+ 4 (时钟计数器)+ 4 (帧计数器)= 788字节数据。 此类解串器是否有任何参考设计(最好在 Verilog 中)?

可能是我提出了一个转储问题、但在 Verilog 和 FPGA 编程方面我没有太多经验。

此致、

      Mikhail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我想让此对话离线、因为此器件受 NDA 的约束。
    请发送电子邮件至 mysecuresoftware_medical@list.ti.com