Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS8900B, OPA625, OPA320, THS4551
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA625、 OPA320、 THS4551
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
e2e.ti.com/.../opa625_5F00_try.TSCI尝试使用 ADS8900B 数据表中显示的前端图105。
我需要在高侧3.3V 线路中以10uA 的分辨率测量0-3.5A 的电流。 因此我选择了这个 ADC[20位]。 我将使用0.5欧姆电流感应电阻器、并计划通过该电阻器的压降进行测量。 我根据上面提到的图表在 TINA-TI 中模拟了这个前端。 它在仿真中提供了很好的响应、每10uA 的变化也在仿真中线性变化。
由于 ADC 的基准电压从2.5V 开始、我需要将电阻压降映射到满量程电压、因此我需要增益放大器。 我的输入信号频率可能会高达 MHz、因此我需要高带宽。 因此、我计划对增益放大器使用相同的运算放大器 OPA625。 我使用该部件设计差分放大器、并为 ADC 前端提供输出。 输出良好、但在几安培后、假设为50mA。 我不会降低这么多的初始安培。 我需要避免这种限制。
您能否验证我的设计并建议进行任何修改?
我需要通过0.5A 电阻器测量0-3.5A 之间的电流(电阻器压降范围0-1.75V)。 数据表中提到的满量程为-Vref 至+Vref、但我需要将该电阻器压降映射到此满量程值。 您可以建议配置技巧吗? 还是可以使用 ADC 数据表中图111所示的配置?
我在这里连接了 Tina 原理图设计
输出波形(通知初始电流几 mA、最高50mA。 输出未启动)