This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW 3085 EVM 和 TSW 1266 EVM 的文档

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW3085EVM, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723134/tsw1405evm-documentation-of-the-tsw-3085-evm-and-the-tsw-1266-evm

器件型号:TSW1405EVM

你好

我需要有关 TSW 3085 EVM 和 TSW 1266 EVM 的更详细的文档。

我能够根据 TI 网站上的文档发送和接收示例信号、但我仍然有一些疑问。

该信号看起来是相同的、但似乎并未连续接收 TX 信号的位。

当我发送一个示例中的信号以外的信号时、Rx 上具有相同的带宽、但由于时域中存在许多差异、因此与我从示例发送信号时相比、它们更大。

我想知道我可以在 LO 中输入的最大功率是多少、以提高 SNR。

为此、我需要了解 TSW308x 和 TSW1266 GUI 选项的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    有关 LO 输入电源问题、请参阅 TRF3705和 LTC5585数据表。 就 GUI 而言、我们可以提供的唯一文档来自 TSW1266EVM 用户指南和 TSW3085EVM 用户指南、两者均可在 TI 网站上找到。

    此致、

    Jim