This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2x1x 原理确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723250/fdc2214-fdc2x1x-confirmation-of-principle

器件型号:FDC2214

您好!

我想知道 FDC2214是如何生成 Fsensor 的。 我尝试通过外部时钟来评估不同频率下的电容。 DATAx 会相应地发生变化、但 Fsensor 似乎是一个常数。 如何更改 Fsensor?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benedikt:

    FDC2214以 LC 振荡电路的谐振频率自动驱动传感器。 如果没有与电容式传感器发生任何交互(从而改变 LC 振荡电路的电容)、则 LC 振荡电路的谐振频率不会改变、因此 Fsensor 将保持恒定。 如果您希望更改 Fsensor、则需要更改 LC 振荡电路中的电感器或让目标与电容式传感器交互。

    另请注意、通常情况下、频率频率较高的频率频率频率频率频率频率频率频率频率频率将产生更好的分辨率。 这是因为 FDC2214的输出代码是比率 Fsensor/Fref 的数字表示。

    此致、