This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:DES 模式1:4 DCLK2/或同步模式

Guru**** 2527270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723328/adc08d1520-des-mode-1-4-dclk2-or-synch-pattern

器件型号:ADC08D1520

您好!

我对使用 OR 引脚作为 DCLK2有疑问。

我的 ADC08D1520连接到具有48个引脚组的 ARRIA10 FPGA。 因此、DI、DID 和 DCLK 连接到组 X、而 DQ、DQd 和 DCLK2/或连接到组 Y。这意味着我必须配置或引脚才能用作 DCLK2。

现在、FPGA 通过需要初始同步的 I/O 串行器/解串器采集数据、为此、我将使用 ADC 测试模式、这里是问题! 从数据表中可以看出、测试模式采用 OR 引脚执行01010010100... 我的问题是:如果在或配置为 DCLK2的情况下使用测试模式、则在测试模式期间、该引脚是否仍可用作 DCLK2?

因为如果不是这样、我将更改策略、因为无法在 DQ 和 DQd 上同步 SerDes。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Andrea
    当配置为 DCLK2时、输出始终执行 DCLK 功能。 启用测试图案后、它不会改变行为。
    此致、
    Jim B