This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:采样时钟输入电气技术规格

Guru**** 2944230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723300/dac2904-sampling-clock-input-electrical-spec

器件型号:DAC2904

尊敬的专家:

在 DAC2904的数据表中、它没有列出采样时钟输入的电气规格要求。 例如、所需的时钟输入电平、您能否提供帮助?

非常感谢您的支持。

BR、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    这是一款传统的 Burr-Brown 器件、设计人员 不再可用。 根据数据表:

    ' DAC2904的所有数字输入都是 CMOS 兼容的。 逻辑阈值取决于所应用的数字

    电源电压、使其设置为电源电压的大约一半;Vth =+VD/2 (容差为±20%)。

    DAC2904被设计成使用一个+3.0V 至+5.5V"的数字电源(+VD)运行。

    我建议遵循此指南并 将最大输入保持在低于 VDD 的水平、因为绝对额定值为 VDD + 0.3V。 随附的原理图中显示了如何驱动该时钟的示例、该原理图使用 DAC90x 器件(来自同一系列 、但为单个 DAC)。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC90X_5F00_SchDoc.pdf