This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:如何提高 FDC2214的灵敏度

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722783/fdc2214-how-to-improve-the-sensitivity-of-fdc2214

器件型号:FDC2214

我们的客户使用 FDC2214来检测雨水。

目前、传感器板上的水滴在10内以数字方式改变、而用手压改变10000以上的值。 如何提高 FDC2214对水的敏感度? 该板为 FDC2214EVM (评估模块)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    灵敏度是传感器尺寸、器件配置和目标特性的函数。 您的手是比水滴大得多的目标、这可能是您看到两个目标的响应有如此大的差异的原因。 当使用最大的 RCOUNT 寄存器值时、给定传感器的最大分辨率可以达到、但这将产生最慢的采样率。

    遗憾的是、该器件只能测量由于传感器电容变化而导致的 LC 振荡电路频率变化、因此无法确定改变电容的目标类型。 这意味着、如果传感器不对所有其他目标更敏感、就无法使其对水更敏感。 如果没有其他目标影响传感器、这可能适合您客户的应用。

    您能否详细介绍一下您客户的应用? 如果是液位感应应用、我们有许多应用手册可以提供帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristin
    非常感谢!