This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:评估 DAC3482和 TRF34T05 ACP 性能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3482, TRF37T05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723052/tsw1406evm-evaluate-dac3482-and-trf34t05-acp-performance

器件型号:TSW1406EVM

我想订购一些 TSW 板、以便为我的应用快速评估 ADC/DAC 和 IQ 调制器。 不过 、我对以下问题有点困惑、

1、TSW3805EVM (DAC3482 + TRF3705)(根据 TI 网站)与 TSW3100EVM 配合使用,后者被 TSW1406取代。 我认为 TSW3100EVM 具有256M 板载存储器、而 TSW1406只有64k。 我们知道 LTE 波形通常至少占用几 MB 空间。 TSW146EVM 是否足以将 LTE 波形馈送到 DAC? 它如何传输大量数据、但仅使用糟糕的64k 板载存储器? 在这种情况下、我是否必须订购 TSW1400EVM 以获得更大的存储器、而不是 TSW1406?

2、有关 TSW1405的类似问题。 此电路板是否可以捕获更多数据(>64k 样本)? 我想收集大约1~2M 个样本来评估 DNL 和 INL。 同样的问题是、我是否必须订购 TSW1400EVM 才能获得更大的存储器?

3、TSW140X 的 FPGA 源是否对用户开放? 我想知道我是否可以将 TSW140xEVM 用作参考设计。

4、TRF3705和 TRF37T05的性能非常相似、有人可以告诉我两者之间的区别吗?

如果有人能回答以上问题、非常感谢!

提前感谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    您将需要 TSW1400EVM 来进行大型存储器采集和图形生成。 该板支持 ADC 和 DAC EVM、因此您只需要一个板、而不需要两个板(TSW1405和 TSW1406)。

    TDSW1400EVM FPGA 的固件可在 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹下找到。

    TRF3705和 TRF37T05的主要区别在于、TRF37T05在断电模式下不会使 LO 电路断电、从而在使用时分双工应用时可实现更佳的性能。

    此致、

    Jim