This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688输出数据在加电期间无论输入信号如何、都将变为高计数或低计数。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722170/ads8688-ads8688-output-data-is-coming-either-high-counts-are-low-counts-irrespective-of-input-signal-during-power-on-for-some-times

器件型号:ADS8688

大家好、我将 ADS8688用于模拟输入处理应用。 所有测试结果均正常。 但在某些时候、我将关闭电源并打开电源。 无论输入信号如何、ADS8688输出均可提供最大或最小计数。 此问题将出现2或3次、持续10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UMASANKAR、

    欢迎使用 E2E。

    您能否发送包含 AVDD、DVDD 和基准电压(REFCAP/REFIO)屏幕截图的帖子? 尤其是在发现问题时。 您的原理图 将非常有助于解决该问题。 谢谢。

    此致

    戴尔